This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:负输入电压

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109505/ina181-negative-input-voltage

器件型号:INA181

大家好、德州仪器。

我对负输入电压有疑问。 可以将正输入电压 IN+连接到接地端、将负输入电压 IN-连接到分流电阻器的输出端? 这是原理图:

最大输出电流为7A、因此使用分流器时、20mR 将位于引脚 IN+ 0V、而 ON 引脚 IN-将为-0、14V。 在输出上、我希望具有2.8V 电压。 它能正常工作吗?

感谢你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miroslav、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    只要您可以确保输入引脚永远不会低于-0.3V、这将起作用。 如表7.1所示、INA181的额定绝对最大值(在本例中为最小值)为 GND-0.3V。

    另外请注意20mΩ、由于您将 REF 引脚连接到 GND、该器件将仅在一个方向上测量电流、因此如果 Δ I 分流器的左侧超过 GND、输出将饱和进入 GND、而不是精确测量。

    如有任何疑问、请告知我们。

    路易