This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA991:设计帮助

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109414/opa991-design-help

器件型号:OPA991

您好!

你好。 我有一位与 OPA991合作的客户。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

问题1.  OPA991。 我们有一个应用需要使用 OPA991、在单位增益配置(G=1)中使用5VDC 和 GND 供电。 输出通过10K 电阻器连接到比较器。 输入电压为0至20V、最大输入电流限制为90uA。 Vin 远高于正电源轨。 我想确认的是、当输入电压超过5V 电源轨时、输出将被钳位到该电源轨上、最大时不会出现相位反转 20 V 直流。

假设输出将跟随 Vin 0-5V 的输入、而5V<Vin <20V 时为5V。

问题2. 当输入电压降至零时、OPA991的输出从5V 电压轨开始饱和的多快时间? 数据表频率响应指示1us 至0.1%、但这种情况与电源仅5VDC 电源和输入上的重过驱不同。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    为什么不在 OPA991的输入端使用4:1分压器? 如果比较器电路比 OPA991供电更早、即使在分压器前面有一个二极管钳位、也有助于防止损坏、同时降低锁定或闩锁的风险。 这也可以防止饱和延迟。

    此主题可能会让您感兴趣:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097514/tlv9002-can-we-connect-ct-to-tlv9002

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    [引用 userid="485275" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1109414/opa991-design-help"]

    问题1.  OPA991。 我们有一个应用需要使用 OPA991、在单位增益配置(G=1)中使用5VDC 和 GND 供电。 输出通过10K 电阻器连接到比较器。 输入电压为0至20V、最大输入电流限制为90uA。 Vin 远高于正电源轨。 我想确认的是、当输入电压超过5V 电源轨时、输出将被钳位到该电源轨上、最大时不会出现相位反转 20 V 直流。

    假设输出将跟随 Vin 0-5V 的输入、而5V<Vin <20V 时为5V。

    [/报价]

    Kai 正确。 输入电压远高于电源电压对器件很危险、违反了数据表。 我建议 在输入端实现4:1分压器、以避免损坏运算放大器。  

    [~引语 userid="485275" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1109414/opa991-design-help"]Q2。 当输入电压降至零时、OPA991的输出从5V 电压轨开始饱和的多快时间? 数据表频率响应指示1us 至0.1%、但这是一种不同的情况、只有5VDC 电源和输入上的过驱电压较高、而不是 sup

    我想您要查看的规格是过载恢复时间、根据第12页数据表中指定的规格、OPA991的恢复时间为400ns。 但是、过载恢复时间会因运算放大器看到的输出负载而异。  

    此致、

    Robert Clifton