This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:NB-PLC FCC AFE031

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031, AFE030, AFE032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106982/afe031-nb-plc-fcc-afe031

器件型号:AFE031
主题中讨论的其他器件: AFE030AFE032

尊敬的论坛:我正在从事一个 NB-PLC 调制解调器项目、该项目使用 CANELEC B 频带(95-125 kHz)中的 AFE031、该项目有可能成为在美国市场上销售的商业产品、因此需要 FCC 第15部分(传导/辐射)。

我的问题:

1.如果我使设计符合 CANELEC B 标准,它是否也符合 FCC 第15部分的要求(即它是否通过 FCC,因为它在 FCC 允许的9-490kHz 频带内)?

2.是否需要特别考虑使其通过 FCC?   

谢谢

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    1.如果我使设计符合 CENELEC B 标准、它是否也符合 FCC 第15部分 的要求(即它是否通过 FCC、因为它在 FCC 允许的9-490kHz 频段内)?  

    AFE030/AFE031具有高达300kHz 的全功率 BW、如下图所示。  AFE032是在 NB-PLC 应用中具有略高于500kHz 的全功率 BW 的 IC。 在 CENELEC B 频段内、发射信号可能在大约200kHz 后衰减、PLC 应用应符合 FCC 第15部分的要求。   PLC 接收器侧通常使用无源带通滤波器、它可以进一步衰减不需要的通信信号。   

    关于 FCC 认证、我们的所有 PLC 产品均已通过并满足 FCC 要求。 这些产品已投入市场、并已被我们的客户用于 PLC 应用多年。 AFE03x 产品自2010年左右开始上市。

    下面是 AFE031 EVM 链接。  

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou223/sbou223.pdf?ts=1654526001134&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    2.是否需要特别考虑使其通过 FCC?   

    AFE03x IC 产品已通过 FCC 认证测试并满足 PLC 要求。 如果设计符合 PLC 建议的要求、认证过程不应出现任何意外。 由于我不知道您的特定 PLC 应用、因此我无法提供任何 意见。  例如、如果您的 PLC 设计是为太阳能 应用量身定制的、即  SunSpec 快速关断、则在满足 FCC 要求时不应遇到太多问题。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、感谢您的快速响应。

    明白。 我想我最初对 FCC 问题的困惑可能是因为 AFE031的规格不会直接指出对 ARIB/FCC 频段的支持(与 AFE032相比确实如此)、 但这可能只是由于031 (300kHz)的 BW 与032 (500kHz)的 BW 造成的、对吧? 即 、032可以达到全 FCC 带宽(9-490kHz)。  

    对于适用的 PCL 应用程序:将需要实施 PLC 调制解调器、为此我们将使用 B-FSK (130-145kHz)、并将消息(长度不超过50字节)环绕在专有协议上。 介质将是 AC 线路(115/240V 交流)、其中多个调制解调器(节点)将连接到、并需要接收/解密主节点发出的消息、然后控制照明。

    基于相关的非、并基于建议与 AFE031搭配使用的 MCU、以及我的数据包大小相对较小的事实、假设我应该能够使用  F28002x 而不是  F28004x、是否安全? 我看到这两个器件都可以由相同的时钟(100Mhz)驱动、并且都有一个 TMU/FPU 和一个相似的 ADC 引擎来从 AFE031获取样本。 认为具有100MHz 频率的 CPU 利用率将是200MHz 器件(F28379D)的两倍是否也是安全的?

    再次感谢..

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、您回答正确。 AFE031没有支持 ARIB 或 FCC 频带应用的全功率 BW (以 BW 为单位)。 然而、AFE031和 AFE032在发送或接收来自 PLC 应用的任何调制信号时是相同的。 如果您的通信协议能够在9kHz - 300kHz 范围内进行通信、AFE031将适用于 PLC 应用。 换句话说、AFE031将通过电力线放大和发送/接收通信应用的任何调制信号。     

    假设我应该能够使用 F28002x 而不是 F28004x、是否安全?

    是的、我们的客户一直在使用 F280025C 或类似的低成本 DSP MCU (F280025x) 进行 BFSK 通信。 有人告诉我、处理 FSK 应用的信号调制和解调以及 DAC 转换速率的速度很快。 我不支持与 C2000处理器相关的咨询。 如果您有任何具体问题、我可以将查询转发给我们的 C2000支持团队。  

    认为具有100MHz 频率的 CPU 利用率将是200MHz 器件(F28379D)的两倍是否也是安全的?

    我相信与最新 的 F280025x 相比、F28379D 的 DSP 功能更加强大。 使用 F28379D 的初始 PLC 应用 是为 OFDM 调制应用量身定制的、在 ARIB、FCC 或更高 BW 应用中、数据速率和转换时间必须快得多。 此外、F28379D 还在2012年重新选择;其他低成本 DSP 处理器尚未开发。  

    对于 FSK 协议、计算和处理时间不应非常密集、 F280025x 将非常适合应用。 当使用 F280025x 时、之前的代码可能需要为编译器的移植、但它应该是相当直接的(被告知)。

    如果您对 F280025x 有任何疑问、请联系我们。 我可以将您转接至 C2000支持工程师。 如果您有任何电路、硬件和/或交流或直流电力线耦合问题、 我可以帮助您解决这些问题。 请告诉我们。  

    最棒的

    Raymond   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Raymond、感谢大家的反馈。 我要问的最后一个问题是:我目前仍处于电路设计阶段、我看到 AFE031数据表声称此器件可以是变压器和/或电容耦合到交流电源。 我已经看到了大量具有变压器耦合的示例电路、但没有显示电容耦合示例的电路。 假设不需要与线路隔离、电容器耦合是否不是 TI 推荐的方法? 这是由可能的信号衰减问题造成的吗? 我提出的唯一原因是1.我的应用不需要与交流电源隔离(完全封闭);2.我的应用会对成本敏感、因此我更愿意节省变压器的成本(如果可以的话)。 您是否见过许多使用电容器耦合方法的客户? TI 是否可以通过电容器耦合指向任何示例电路? 如果使用此方法、是否需要遵循任何特殊的设计注意事项?

    再次感谢.. 我感谢所有宝贵的反馈。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    假设不需要与线路隔离、电容器耦合是否不是 TI 推荐的方法? 这是由可能的信号衰减问题造成的吗?

    问题是如何将 PLC 调制信号耦合到直流或交流电力线上。

    在交流电力线或电源中、假设输入交流电为120Vrms @50Hz 或160Vpp @50Hz、并且通信载波频率为140kHz。 如果使用100nF 电容器耦合 PLC 信号、则电容器相对于(具有.irt.t) 60Hz 的阻抗为1/(2pifC)或约26.5kΩ Ω;相同的阻抗 w.r.t 140kHz 约为11.4Ω Ω。 您可能认为这是您对应用(理论上)的需求。  

    对于给定应用的直流和交流电路、以这种方式电容耦合交流电源是否安全? 在 PLC 侧的发送和接收侧、AFE031在高达24V 直流的直流电压范围内工作、这需要高达24V 直流的电源和模拟接地(除非它悬空、否则它将连接到底盘/接地 GND 的某个位置)。 在交流主侧、通常有交流高电平、交流低电平/中性点和接地、其中交流电流应返回中性端子、而不是返回接地端。  

    如果没有变压器、我不确定如何将 PLC 调制信号以廉价方式耦合到交流电源、反之亦然。 连接到设备机箱的接地用于安全测量、在这种情况下、用户不会触电(GFI 或 GFCI 电路通常会限制接地故障电流< 4mA 范围)。  此外、建议的方法将不符合 NEC 代码(因为整个 PLC 系统未完全封闭)。  

    BTW。 我没有提到 过耦合方法中的电力线浪涌(过压、过流)、瞬态事件、间接雷击保护事件等。 在任何情况下、此设计都需要在实际应用中保护 AFE031的 PLC 电路。 您可能会找到一种 通过光耦合器或其他光学方法将调制 FSK 信号耦合到电力线上的方法、但其成本可能高于变压器。  如果您购买一些变压器、可能会显得很昂贵。 一旦投入生产并满足大量需求、如果采购正确、其成本可能会显著降低。   

    您是否见过许多使用电容器耦合方法的客户?  

    下面是通过低压直流电力线进行电容耦合的 PLC 示例。 耦合方法可用于低压直流电力线通信应用、请参阅下面的连接链接。  

    https://www.ti.com/lit/an/sprac94d/sprac94d.pdf?ts=1654879428908&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我将关闭此查询。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raymond 的所有帮助