This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA4180:滤波器要求

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109145/ina4180-filter-requirements

器件型号:INA4180
主题中讨论的其他器件:INA180、 INA241、 INA240

大家好、

是否可以在低驱动应用的输入端使用100k Ω 电阻器和100nF 电容器。  我读出、 对于高侧、我们不能使用大于10欧姆的电阻器、因为它会引入误差。

客户 开关频率为1kHz、需要在将其提供给微控制器之前对其进行滤波。 您能否帮助解释如何获取滤波器的 R 和 C 值?  

此外、您能否共享 INA4180-INA4181 EVM 的设计 CAD 文件?  

提前感谢您。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    与 INA180本身的25µV μ V 相比、0.1µA x 100k = 10mV 的额外输入失调电压?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    如果 INA240或 INA241看到 PWM 信号的一些开关噪声、我建议查看该器件。