This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302EVM:GND1短接至 AINN 跟进

Guru**** 2508975 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109170/amc1302evm-shorting-gnd1-to-ainn-follow-up

器件型号:AMC1302EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1302

有一个与将 GND1短接至 AINN 相关的问题、以解决共模问题。 我只是想知道、一旦 GND1短接至 AINN、AINP 电压可以下降到低于 GND1基准的程度。 此外、短接 AINP 而不是 AINN 是否有任何好处、因为数据表似乎建议两者都可以接受。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aleks、

    查看第4页的表6.1。  AMC1302的模拟输入 可承受 低于 GND1 (电流限制为10mA)-6V 的输入电压。  至于 AINp 或 AINn 短接、两者都可以、您只需处理后端潜在的反转问题。  当 AINp 短接至 GND1时、输入端的 FS+看起来像输出端的 FS-。