This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA462:SBOA510.PDF 设计文件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106931/opa462-sboa510-pdf-design-files

器件型号:OPA462

您好!

设计文件是否适用于 SBOA510中演示的内容?

谢谢、
约翰·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是3X OPA462 HV 仿真文件。 它与应用手册不完全相同。 我很快就把它们放在一起了。

    如果您需要其余的仿真文件、请告知我们。 我没有应用手册中介绍的最新更新。  

    e2e.ti.com/.../7178.OPA462_5F00_3X_5F00_HV-06032022.TSC

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    是的-如果 可以的话、我想获得这些文件以及 PCBA 的 Altium 文件(如果可能的话)、这些文件是由 TI 精密放大器应用实验室制作的应用手册中使用的。

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我很乐意向您发送您需要的仿真文件。  PCB 板布局不 是很特别、因为它只有少数 IC。 PCB 设计仅供内部使用。 由于存在与高电压设计相关的风险、并且根据 TI 政策、我们无法共享设计文件。      

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷蒙德

    嗯、好的-明白了。

    我想在结束时节省一点时间

    我已经订购了运算放大器和 EVM。

    谢谢、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我将关闭此查询。

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond