This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6739:提问

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1109020/lmh6739-question-asking

器件型号:LMH6739

大家好、

我的客户对此 IC 有一些疑问、请参阅以下问题。

电路设置为1x 放大倍数、-5V_VGA 需要多少 mA?

2.如果-5V_VGA 的电压和电流过小、是否会影响放大率? 是否有相应的图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的第3页中指定了该值:在启用所有运算放大器且无负载的情况下、电流高达40mA。

    但为什么在输出端安装了4.7p 电容器? 如果您想防止单位增益峰值、请将其删除并使用数据表的图24代替。

    Kai