This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VCA810:VCA810

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: VCA810, VCA820, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106330/vca810-vca810

器件型号:VCA810
主题中讨论的其他器件: VCA820TINA-TI

您好!

我正在尝试基于 VCA810设计 AGC 电路。使用数据表图36中所示的电路、我能够在 PSpice 中复制电路并对其进行仿真。但是、 数据表中没有太多关于如何计算电路组件值以根据特定需求调整攻击和释放时间的信息。 此外、不确定如何计算 V-的值、尽管我认为它的功能是可以理解的。 我的要求稍有不同、因为我需要输入处理25mV 至1V 电压、+/- 3至5V 的恒定输出电压摆幅以及900k 至1MHz 的输入频率。 此外、不确定 VCA820是否比810更适合我的需要。 如果有任何帮助,将不胜感激。

 

此致、

瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCA820具有更大的灵活性、也可以正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的建议。 您能否详细介绍一下。 如何实现我要实现的目标? 非常感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

     攻击和释放时间决定了 AGC 电路以相对于输入信号电平的可变增益增加/减少进行响应的速度。 您的设计是否有特定要求以及响应速度需要多快?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢您花时间回应、非常感谢! 我对回应没有具体要求、 但理想情况下、我希望响应速度尽可能快。AGC 的输出是 WPT 电路的反馈、因此需要尽可能快。我的信号频率介于800kHz 和1MHz 之间。 此外、当我通过 VCA820的数据表阅读更多内容时、我开始认为它可能更适合我的设计、特别是输出幅度。 我期待您的答复。

    此致、

    瓦尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

     感谢您提供更多信息。 正确、由于输出摆幅比 VCA810更宽、因此 VCA820更合适。 我忘了提及您是否需要图85中所示的其他驾驶功能? 对于 WPT、发送器/接收器线圈可能会出现这种情况?

     我将为您提供一个符合您规格的修改后 AGC 电路。  

    谢谢!
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    该电路的输出不驱动 Tx 或 Rx 线圈。它驱动比较器、因此答案可能不是。 但如果可能、我不介意同时进行仿真。 我希望这对您有所帮助、并期待您的回应。

    此致、

    瓦尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

    [~ userid="523281" url="μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1106330/vca810-vca810/4100382#4100382"]我对响应没有特定要求、但我非常希望响应速度尽可能快。

    攻击和释放时间也会影响信号失真。 如果它们太短、则可能导致相当大的信号失真。 攻击和释放时间应长于信号周期、失真越少。 因此、始终必须在响应时间和信号失真之间找到折衷方案。 所有 AGC 应用都是如此。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的说明! 我希望完全了解电路以及如何计算这些时间、然后我可以调整它、因为我看到它适合我的电路的其余部分。此 AGC 的输出将馈送到比较器中、因此我假设我希望失真小于我的  迟滞。 我真的很期待这个电路能正常工作、期待收到反馈!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

    [~ userid="523281" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1106330/vca810-vca810"]我能够在 PSpice 中复制电路并对其进行仿真。

    您能否展示您的仿真结果?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这是我使用 VCA810进行的仿真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    在修改后的电路上是否有任何进展? 我热切地等待你的答复。

    此致、

    瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

    但您的信号频率为100kHz、而不是800kHz...1MHz。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    这只是重复数据表中的内容。 我现在正在使用 VCA820并尝试将其作为 AGC 进行仿真。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

    我想、您需要采用800kHz...1MHz 的肖特基二极管。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

     我将在今天结束时分享该电路的更新。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    请进行任何更新?

    谢谢

    瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    仍在等待您的反馈?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

     很抱歉耽误你的时间。 遗憾的是、由于积分器的输入偏置电流、数据表中的数字将会饱和。 此外、我必须切换到额外的增益级、否则、由于100V/V VCA 增益+ 25mV 输入、您将无法达到4-6Vpp 要求。  

     目前、我正在将工作频率提升至1MHz、但仅在10-50kHz 左右才能实现可靠的性能。 我已经增加了第二级的带宽、并正在努力补偿系统。

      以下是更新后的 Tina-TI 文件:  

    e2e.ti.com/.../AGC_5F00_HighVoltageOutput.TSC

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    感谢你的答复。 我真的不需要电路在10到50kHz 的频率下工作。我的电路在中类似、但在 Spice 中。 我期待您的反馈。

    此致、

    瓦尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wael、

    对于简单的 AGC 电路、您的输入信号范围太大。 我想您需要两个具有额外信号抑制功能的级联 VCA820来完成此工作:

    e2e.ti.com/.../wael_5F00_vca820.TSC

    R1/R10和 R11/R12衰减输入信号以提供输入级削波。 V3 (和 V5)是输入失调电压调节。 请参阅数据表的图87。 当然、您需要对 VCA820进行两个单独的偏移调整。 为了避免输出级失调电压校准、信号在 C1和 C2的帮助下进行交流耦合。

    现在、您应该能够自己完成项目

    Kai