This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5485-SEP:稳定性和最小闭环增益

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC3683, OPA4H014-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1108633/lmh5485-sep-stability-and-minimum-close-loop-gain

器件型号:LMH5485-SEP
主题中讨论的其他器件:ADC3683OPA4H014-SEP

您好!

我计划使用此 FDA、其闭环增益为0.8889、如下所示。 它是否稳定? 这是否起作用?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claude、

    如果输入由理想的0r 源驱动、并且输出端未连接任何其他负载阻抗、则您的电路看起来正常:

    e2e.ti.com/.../claude_5F00_lmh5485.TSC

    但您的原理图不完整。 驱动器运算放大器的负载阻抗会增加不稳定性。 请注意、如果一个额外的负载连接到 OPAMP 的输出端。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    在负载侧、我们将驱动 ADC3683的 AIN+/-引脚。 那么、只是 ADC 的输入阻抗。

    在驱动侧、R13 // R57由 OPA4H014-SEP 的输出驱动、如下所示。

    R11 // R67通过 Analog Devices AD8028的连接器(堆叠板;Samtec FW 和 FLE)进行驱动。 我们提供了一个0欧姆的串联输出、以便在需要时能够抑制(R1、如下所示)。

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Claude、

    感谢您分享原理图并介绍电路设置。  我的团队和我将确保查看您的设计并提供反馈。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonjour Claude、

    目前看起来不错:

    e2e.ti.com/.../claude_5F00_lmh5485_5F00_1.TSC

    Kai