This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4511-SP:100Gy/h 核辐射工作环境

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4511-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107822/ths4511-sp-100gy-h-nuclear-radiation-work-environment

器件型号:THS4511-SP

大家好、

我们的一位客户提出的问题:

 THS4511-SP 数据表 指出、IC 可以 在 150krad 的电离 辐射总剂量下耐受辐射、但不会说明每小时的抗辐射能力、它是否可以在100Gy/h 的核辐射环境(核电站)中运行?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

     具有附加辐射文件的站点目前正在维护中。 一旦网站恢复联机、我将会返回给您。

    谢谢、
    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    很抱歉推送、这里有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amy、

     文档重新联机。

      我们在  150krad 的电离 辐射总剂量下测试了损耗剂量和更高剂量。

    1.  丢失剂量:10mRAD/sec -> 0.0001Gy/
      1. 测试文档  
    2.  高有效值:50拉德/秒--> 0.5戈瑞/秒  
      1. 测试文档  

     我们 的高可靠性产品的评级概述。  

    谢谢、

    Sima