This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC1458:MC1350P 替代产品

Guru**** 2815425 points

Other Parts Discussed in Thread: MC1458

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1108720/mc1458-mc1350p-alternative

部件号:MC1458

您好!

你好。  摩托罗拉的 MC1350P 是否可以替换为 MC1458? 有关 MC 数据表、请参阅随附的文件。 请提供建议。 非常感谢。

e2e.ti.com/.../Lansdale_2D00_MC1350.pdf

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    MC1458是一款低成本、低频运算放大器、而 MC1350是50MHz IF 放大器。 我认为它们不兼容。 两个放大器完全不同。

    Kai