This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1302EVM:对建议的 EVM 布局、GND1短接的位置以及如何降低噪声感到困惑

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1302, AMC1302EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107994/amc1302evm-confused-about-recommended-evm-layout-where-to-short-gnd1-and-how-to-mitigate-noise

器件型号:AMC1302EVM
主题中讨论的其他器件:AMC1302

我使用该放大器 EVM 通过分流电阻器充当电流传感器、AMC 的差分输出馈送到 DAQ 中。 我正在尝试测量直流电机消耗的电流、我将处理0-48V PWM 信号。

在默认设置下、我在测量中遇到了相当多的噪声。 我尝试使用数据表第8.2.2.2节中推荐的表面贴装设计在 AMC1302的输入端实施 RC 滤波器、但这并没有改善噪声。 此后、我尝试在 AMC1302EVM 的输出端使用单独的 RC 差分低通滤波器。 这似乎显著改善了噪声。 然而、 当电机处于"反向"方向时 、汲取的电流使得 INN 和 INP 现在"切换"、 DAQ 接收到的数据不正确。 当绘制电机斜升至最大正向速度、然后返回最大反向速度时的电流测量与时间的关系图时、我得到了所附图中的关系。 几乎可以看到反向信号正在被整流。

故障排除的下一步是检查 AMC 是如何供电的。 我有一个5V 电源为 EVM 板的低侧供电、因此根据 AMC1302EVM 数据表、VDD2和 GND2、根据我的理解、该5V 电压也通过隔离变压器提供给高侧。

我唯一感到困惑 的是 AMC1302上的 GND1引脚应如何连接。 在 AMC1302数据表中、GND1引脚应通过硬短路或电阻路径短接到 INN、如第8.3节所述。 通过查看 AMC1302EVM 数据表中的图6、可以看出、如果移除了包含的 C4和 C5 10pF 电容器并将这些连接短接至接地、这是可能的。 或者、直接用电线短接 EVM 板上的 INN 和 GND1螺纹接线端子。 我想知道 TI 在这种连接方面的建议是什么。 我应该将 C4和 C5脱焊并焊接在0欧姆电阻器上以将 GND1短接至 INN、还是应该直接连接 INN 和 GND1螺纹接线端子? 此外、我 在某些条件下对该信号进行"整流"的主要问题仍然没有得到解决、因此 TI 是否会建议我采取任何其他步骤来潜在地缓解该问题? 值得注意的是、当我在输出端添加滤波器时、这只是一个问题、因为如果没有滤波器、信号就不会"整流"、尽管噪声非常大。 我尝试在输入侧使用滤波器、但这似乎根本不能消除噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Aleks、

    您的图似乎意味着您存在与 GND1参考 AINP 或 AINN 有关的共模输入问题。  默认情况下不安装电容 C4和 C5、因此您可以通过0欧姆电阻将其中一个电容短路。  请尝试一下、让我知道它是否会清除噪声并"重新认证"输入信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这似乎解决了我的问题、包括我遇到的"噪音"。 非常感谢!