This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6612:高带宽电流感应电路

Guru**** 2770835 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107167/lmh6612-high-bandwidth-current-sensing-circuit

器件型号:LMH6612
主题中讨论的其他器件:ISO224AMC3301

大家好、

我正在构建一个电路来检测介质高电压电路(400VDC、0~8A)的电流、带宽需要至少为20MHz。

由于 HV 接地不能与检测电路相同、我正在尝试使用仪表放大器、并使用 pspice 进行仿真。

我构建了一个原型、当我使用 Arduino 生成 PWM 钳位并除以2个电阻器时、将 PWM 钳位作为感应电路的输入、输出看起来不错、如下图所示。

    

但是、当我将感应电路连接到400VDC 时、输出不是预期的那样。是否有人可以帮助我们建议如何改进它、提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、运算放大器电路使用变压器隔离式电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否了解过输入级上的共模电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回复、我是否在 输入级上测量了共模电压、您能否建议如何提高和 抑制共模电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    对于高共模抑制、输入电路必须看起来完全对称。 因此、增强您的电路的对称性。

    此外、通过在输出端添加低通滤波器、将带宽限制为绝对最小值。

    更好的方法是使用 TI 的电流感应放大器。 这些显示出极好的共模抑制。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的建议、我们需要使感应电路接地与400V 接地不同、我已经购买了 AMC3301和 ISO224 EVM 板并对其进行了测试、 但带宽低于我们的应用所需的带宽、您能不能建议任何电流感应放大器具有更高的带宽、并且可以测量高电压电路的电流?

    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您能否显示完整的原理图? 另请说明不同接地之间是如何连接的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我附加了一张图片、显示了方框图、负载是加热线圈、我没有 PSU 的内部原理图、我要做的是测量负载电流、感应电路可以使用24V 控制信号、PSU 内部存在隔离、 24V 接地与400V 接地不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我将执行低侧电流测量。 这将消除大多数(如果不是全部)共模噪声问题。 最大的优势是、您无需采用共模抑制受限的差分放大器。 标准同相运算放大器电路可以实现的效果。

    当然、这意味着您必须将电路的信号接地连接到+400V 电路。 这还意味着您必须通过安全电源变压器为电路供电、如本主题中所述

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1088390/current-sensing-for-high-voltage-circuit

    并确保安全隔离您可能接触的任何信号。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    谢谢、祝您周末愉快:)