This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF347:将 LF347用作2.5V 至5V 同相放大器,输出电压精度、输出电流

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: LF347, LF347B, TLV9152

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107938/lf347-use-lf347-as-2-5v-to-5v-in-phase-amplifier-output-voltage-accuracy-iout-current

器件型号:LF347

尊敬的 TI 合作伙伴:

           我想 将 LF347用作同相放大器、原理图如下图所示。

           单 VCC:+12V (±5% Tol)

           输入:2.5V (±0.25% Tol)

           R1、R2、R3:10kohm、±0.1%Tol

          请帮助我确保5V 输出电压精度和5V 输出电压可加载的有保证的长期运行安全输出电流。

谢谢!

BR

赵新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赵新、您好!

    此电路有许多问题。 从最麻烦到最不麻烦。

    2.5V 超出 LF347的输入共模范围

    LF347的偏移电压可能很高。 输出误差为1+ R3/R2 * Vos;高达2*+/-13mV =+/-26mV  

    C1是一个直接电容、可能导致环路不稳定。

    R1精度无关紧要。  

    需要多少电流、电流是否仅单向流动? 因此、我可以建议不同的解决方案。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron Michallick:

    感谢您的回复;

    我想使用 LF347等 OP、它具有单个 VCC +12V、以生成高精度5V 电压和±0.5%的 Tol、而2.5V 输入具有±0.3%的高精度。

    高精度5V 电压应提供大约20mA 的电流。

    是否如下图所示更改方案?

    R1、R2、R3:10千欧 B 级、

    R4:100 Ω、F 级

    C1:0.1uF COG

    电流是否仅单向流动?  --不是单向的,大约6路,总电流将低于20mA。

    谢谢你  

    BR

    赵新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    您超出了 LF347的共模输入电压范围。 根据数据表的第6.3节、输入电压必须至少比 LF347的负电源电压引脚高4V。 因此、您需要添加小于-2V 的负电源电压。

    请注意、LF347是一款微型运算放大器、不是输入输出轨到轨运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LF347B 在此处不起作用。  

    TLV9152的偏移小于1mV、小于0.04%、10k 电阻器各为0.1%。 输入为0.3%。  总和为0.54%、但这很不可能发生。

    VOUT 点的电压最准确。 负载布线中的电压损失是一个额外的误差。 不要忘记接地点之间的差异、它们可能在所有位置都不是相同的电势。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   

                    非常感谢!