This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA552:容性负载的稳定性问题

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA552, OPA551, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105712/opa552-stability-issues-with-capacitive-loads

器件型号:OPA552
主题中讨论的其他器件: OPA551、 TINA-TI

大家好、

我们在设计中将 OPA552用作具有 Gain8的同相放大器、如图1所示。

           图1:放大器电路


我们看到该运算放大器存在更多的稳定性问题。 详细信息如下所述、

-放大器的输入由5V、100KHz 方波驱动
-放大器的输出连接到容性负载(此处使用4.7nF)
我们看到的振荡如图2所示
注意:这只是一个示例。 我们已经尝试过不同的频率和不同的容性负载、仍然存在稳定性问题。

          图2:稳定性问题

我们需要您提供有关如何处理此问题的意见。

此致、

Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R107的值是什么? 直接电容负载通常是个问题、看起来您是从嵌入式积分器方法开始的、但可能需要调整这些值。 C81和 R107就是该调整。 最后、您需要运行 LG 相补角仿真。 这里有很多材料、但这里是我做过的、  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    您能详细介绍一下您的应用吗?

    您希望将哪个电容范围连接到输出端? 电容如何连接到输出端? 是什么?

    您的最大信号频率是多少? 什么形状? 什么振幅?

    输出端连接了什么电阻负载?

    到底连接到+input 是什么? 是否有低通滤波器?

    您说您的增益为8V/V、输入信号为5V。 但8 x 5V = 40V、您的电源电压仅为35V?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    我们的一些团队成员不在办公室、但您应该在本周内收到回复。   

    同时、请详细说明 OPA552输出端的阻抗/容性负载、输入信号频率/振幅和电路详细信息、以便我们提供详细的稳定性分析。  如 Kai 所述、澄清了、如果输入电压幅值预计为5V、且电路配置为增益+8V/V、电源轨+35V 和-5V、则放大器输出将超出范围。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的链接。 我将进行检查。

    R107为1E。

    此致、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Luis:

    感谢您分析电路规格。 以下是您询问的信息

    1) 1) 您希望将哪个电容范围连接到输出端? 电容如何连接到输出端? 是什么?

    Faize:电容范围为10pF 至100nF。 它将通过~10cm 母对母跳线电缆进行连接。  

    2) 2) 您的最大信号频率是多少? 什么形状? 什么振幅?

    Faize:最大信号频率为100KHz、方波。 振幅可以是介于0至32V 之间的任何值

    3) 3) 输出端连接了什么电阻负载?

    Faize:到目前为止未连接任何电阻负载。 在后续阶段、我们可能使用100mA 电阻负载(最大值)

    4) 4) 什么与+input 精确连接? 是否有低通滤波器?

    Faize:输入由 DAC (DAC7822IRTAT)驱动。 输入端有低通滤波器选项。 (但未使用)

    5) 5) 您说您的增益为8V/V、输入信号为5V。 但8 x 5V = 40V、您的电源电压仅为35V?

    Faize:很抱歉、出现错误信息。 输出为5V、输入为5V/8。

    希望我已经回答了您的问题。

    此致、

    Ahamed Faize

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahamed、

    当希望达到100kHz 方波性能时、很难使电路稳定。 我会尝试使用该电路:

    e2e.ti.com/.../ahamed_5F00_opa552_5F00_1.TSC

    e2e.ti.com/.../ahamed_5F00_opa552.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的仿真。 我们将对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我是 Ahamed Faize 的同事。 我们将尝试法兹已经承认的这个电路。 同时,请回答我的两个问题:  

    1.为什么要说 希望达到100kHz 方波性能时很难使电路稳定。

    2.在输出端添加 RC 网络背后的理论是什么?

    此致、

    Vijetha HN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijetha、

    [~引语 userid="398152" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105712/opa552-stability 问题-容性负载/4100839#4100839]1. 为什么您说 希望达到100kHz 方波性能时很难使电路稳定。

    为了获得更好的稳定性、必须增加 C2和 R4 (在我的仿真中)、增加 R4以更好地将运算放大器的输出与大电容负载(C1)隔离、并增加 C2以提供更多相位超前补偿。 但这两者都会导致由 R1/C2和 R4/C1形成的低通滤波器的转角频率降低。

    [~引语 userid="398152" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105712/opa552-stability 问题-容性负载/4100839#4100839]2. 在输出端添加 RC 网络背后的理论是什么?[/quot]

    我使用缓冲器方法、在出现不稳定情况的临界高频条件下、以电阻方式加载放大器的输出。 这会使放大器的增益缓冲、并将0dB 点移至相位裕度看起来更好的频率。 串联电容仅用于降低较低频率下的负载。

    缓冲电路是通过试错来确定的、更好的说、是根据我的经验来确定的  

    当然、缓冲器方法始终存在增加 OPAMP 输出端负载的缺点。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="339984" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105712/opa552-stability 问题-容性负载/4100897#4100897"]

    为了获得更好的稳定性、必须增加 C2和 R4 (在我的仿真中)、增加 R4以更好地将运算放大器的输出与大电容负载(C1)隔离、并增加 C2以提供更多相位超前补偿。 但这两者都会导致由 R1/C2和 R4/C1形成的低通滤波器的转角频率降低。

    [/报价]

    您好 Kai,是的,我们使用一些公式来达到 C2和 R4的适当值,这样:不应有任何不稳定性振荡+ 100KHz 应该是可切合的。

    我们将 foirmulae 用作:  

    R4 =(R2*R0)/R1。 其中 R2 = 1K、R1 = 7K、R0是 OPA552的输出负载电阻(25 Ω)。

    C2 =(R4+R0)*CL/R1。 其中 CL =总负载电容(视为4.7nF + ESD 二极管电容、为0.2nF、我们共享的原理图中未显示)。

    通过这些计算、我们选择了 R4 = 3.49 Ω、C2 = 18pF。  

    对于这些 R4和 C2值、我们不会看到任何不稳定性振荡。 但一个问题是:此电路有2个单独的部分。 在一个部分中、我们不会看到使用这些值的任何振荡(通过测试10次来确认)、在另一个部分中、它显示了10次中的不稳定! 这让我们感到困扰。 我们正在研究不同的 ESD 二极管、然后重新计算以再次进行测试。

    为了避免所有计算、试错方法,我想确认:您是否建议具有非常稳定的备选 OPAMP (建议使用相同尺寸),在增益为8时支持最低1MHz 带宽(换句话说,在单位增益为8MHz)? 还需要支持32V、150mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijetha、

    [~引语 userid="398152" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105712/opa552-stational-issuations-and-capitive-loads/4101997#4101997"]

    R4 =(R2*R0)/R1。 其中 R2 = 1K、R1 = 7K、R0是 OPA552的输出负载电阻(25 Ω)。

    C2 =(R4+R0)*CL/R1。 其中 CL =总负载电容(视为4.7nF + ESD 二极管电容、为0.2nF、我们共享的原理图中未显示)。

    通过这些计算、我们选择了 R4 = 3.49 Ω、C2 = 18pF。

    [/报价]

    那么、为什么您在第一个帖子中显示了不同的电路?

    新电路将在负载电容为4.9nF 时保持稳定:

    但负载电容不是100nF:

    有两个问题:

    1.双反馈方法只能在有限的负载电容范围内稳定工作。

    2.您的电路会受到巨大的负载电容的影响。 请记住、100nF 在100kHz 时呈现16R 的阻抗、在1MHz 时呈现1R6的阻抗、其中可以找到100kHz 方波谐波。 因此、OPA552在其输出端看到短路。 这可能是您观察到的"不稳定"的原因。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="339984" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105712/opa552-stability 问题-容性负载/4102143#4102143"]

    那么、为什么您在第一个帖子中显示了不同的电路?

    [/报价]

    先前布置的电路实际上存在于设计中、该实验是在几天前完成的、因此具有新的值。  

    无论如何、非常感谢您的澄清。 我们也将与终端客户讨论这些要点、然后回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="339984" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105712/opa552-stability 问题-容性负载/4102143#4102143"]

    2.您的电路会受到巨大的负载电容的影响。 请记住、100nF 在100kHz 时呈现16R 的阻抗、在1MHz 时呈现1R6的阻抗、其中可以找到100kHz 方波谐波。 因此、OPA552在其输出端看到短路。 这可能是您观察到的"不稳定"的原因。

    [/报价]

    Kai、

    我们与 pur 最终客户进行了讨论、下面是提出的几个问题。

    我们的终端应用需要稳定的波形、即使在最大容性负载高达100nF 的压力下也是如此。 为了实现稳定的波形、我们目前正在使用 OPA552尝试不同的环路补偿 R、C 值和输出缓冲器电路。  

    但这些值现在可能有效、明天由于其他一些无源电容、可能再次造成不稳定。  

    那么、您认为 OPA552是这里的主要限制吗? 对于高达100nF 的容性负载、我们只需要一个稳定的100KHz 波形(最大32V)、而不会影响8Gain -1MHz 的增益带宽。 那么、您是否可以考虑将 OPA552替换为其他更好的运算放大器、我们可以解决这个问题。 请注意、OPA551解决了该问题、但其带宽较小。 那么、您能否建议使用.r.t OPAMP 的更好解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijetha、

    根据原理图、100kHz 方波进入4.9nF 负载电容会导致负载电流尖峰为1.14A、并具有理想的运算放大器:

    e2e.ti.com/.../ahamed_5F00_opa552_5F00_2.TSC

    带宽相似但负载电容为100nF 的电路将导致负载电流尖峰100nF/4.9nF x 1.14A = 23.3A! OPA552是一款200mA OPAMP...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [~引脚 userid="339984" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105712/opa552-stability -issuese-with 容性负载/4105184#4105184"]而 OPA552是200mA OPAMP...

    Kai、

    这里是一个基本问题。 您如何将此理论与 OPA551相关联? 我们看不到 OPA551和 OPA551是否不稳定性也仅支持200mA、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijetha、

    为什么不亲自检查? 我已经为您提供了 TSC 文件。 TINA-TI 是一款功能强大的仿真器、免费提供

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijetha、

    在任何情况下、您都应修改要求或您的电路。 您应该定义方波的有限压摆率、并通过合适的低通滤波器来保证这一点。 请记住:

    I = C x du/dt

    Kai