This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2836-Q1:CMRR 的仿真设置

Guru**** 2573915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106836/opa2836-q1-simulation-settings-for-cmrr

器件型号:OPA2836-Q1

大家好、团队、

我们尝试使用以下电路再现数据表中显示的 CMRR 图:

  1. 电路是否正确?
  2. 我们尝试使用上面的电路来重现它、但不能。
    您能告诉我们这些条件或如何解决它吗?

此致、
Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    否、该电路不正确、因为您会将输出驱动为饱和状态。 施加+/-1.35V 的双极电源电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai!

    您好、Masaru、

     根据凯文的建议进行了调整:

    谢谢、

    Sima