This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:使用 PGA309对 EEPROM 进行限制

Guru**** 2383410 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107835/pga309-limitation-on-eeprom-with-pga309

器件型号:PGA309

您好!

我们将  PGA309AIPWT 用于压力传感器应用之一、并 在 我的 Exising 应用中使用24LC16BT-E/OT EEPROM。(16k 大小)。

由于组件短缺、我们无法在市场上找到 EEPROM 24LC16BT-E/OT、因此我们希望尝试另一种等效的 EEPROM。

备选 EEPROM 器件型号24AA64 (引脚兼容 SOT-23封装)。 PGA309是否支持具有64k 位 EEPROM 的 EEPROM? 我进行 了采样测试、无法写入该 EEPROM。

请告诉我您的想法?

谢谢、

Raghavendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否阅读过"用户指南"?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raghavedra 您好、

    通常、PGA309需要 一个两线制(I2C)外部 EEPROM。  从存储器的角度来看、用户指南针对所有17个温度系数建议了一个最小为1k 的 EEPROM。   可以使用更大的存储器 EEPROMS、但是 EEPROM 地址必须遵循图4-3、p75 PGA309用户指南中所示的寻址格式、其中显示了 EEPROM 从 ID 和 EEPROM 块地址组合在一个字节中。  支持的外部 EEPROM 的从地址格式如下所示:

    请查看此帖子、其中外部 EEPROM 地址格式不兼容:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1072607/tipd126-connection-problem-with-tipd126

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、我已经完成了用户指南中的"两线对外部 EEPROM 的访问"第4.6节、如下所示。

    请注意、全10位 EEPROM 寻址模式由 PGA309通过 PGA309两线制接口对外部 EEPROM 进行单线制访问提供支持。

    24LC16BT-E/OT -为16KB (2K x 8)

    24AA64 - 64KB (8K x 8)->这是需要的

     

     

    除控制字节外、EEPROM 写入的所有时序图地址仅包含1个字节的地址。 但是、对于新 EEPROM、它具有2字节地址。

    现在、我觉得解决问题的不同是失败的根本原因。 请告诉我您的想法。

    谢谢、

    Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您提供的参考资料..

    是的、我已经完成了用户指南中的"两线对外部 EEPROM 的访问"第4.6节、如下所示。

    请注意、全10位 EEPROM 寻址模式由 PGA309通过 PGA309两线制接口对外部 EEPROM 进行单线制访问提供支持。

    24LC16BT-E/OT -为16KB (2K x 8)

    24AA64 - 64KB (8K x 8)->这是需要的

     

     

    除控制字节外、EEPROM 写入的所有时序图地址仅包含1个字节的地址。 但是、对于新 EEPROM、它具有2字节地址。

    现在、我觉得解决问题的不同是失败的根本原因。 请告诉我您的想法。

    谢谢、

    Raghavendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    正确、24AA64 - 64KB EEPROM 需要一个高字节地址和一个低字节地址字节(两字节地址)、这与 PGA309所需的外部 EEPROM 地址格式不兼容。  正如我们在上面所讨论  的、PGA309支持24LC16BT EEPROM 所支持的1字节字地址的格式(与时序图和用户指南图4-3和图4-4上显示的格式相同)。 地址格式的这种差异是不兼容性的根本原因。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Luis 的快速帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raghavendra、

    当然、谢谢您、

    此致、

    Luis