This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:下降沿的压摆率失真

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107366/lmh32401-slew-rate-distortion-of-falling-edge

器件型号:LMH32401

大家好、

当我测试 LMH32401时、我发现下降沿的压摆率失真显著。

-->测试条件:20K 增益。  

-->图一:LMH32401的 OUT+

-->图二,输入电流信号。  

下降沿结束时压摆率变慢、比输入电流信号慢得多。  

下降沿压摆率降低的原因是什么。  

BRS

王淑宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    请展示完整的原理图、并说明您的探头方式和位置。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我目前还没有原理图。  

    这是我的客户的波形、第一个波形是 LMH32401的 OUT+。第二个波形是通过 APD 的电流。  

    您是否愿意 向我分享一些指导、我应该向客户 PCBA 收集哪些信息?

    BRS、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao 您好、

      我同意凯先生的看法,如果没有一个示意图,将很难提供协助。

      此外、它们的输入电流信号的上升和下降时间是多少?

    谢谢、
    Sima