This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA303:为电路板加电时 IC 损坏

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105092/ina303-ic-damage-on-power-up-the-board

器件型号:INA303

您好!

我在设计中使用 INA303器件进行过流保护。 我们观察到器件在通电且 Vs 引脚显示 GND 短路时受到损坏。

下面是相同的原理图、

我看不到上述任何电路问题。 我注意到只有 NC 引脚连接到 GND。 当 NC 引脚连接到 GND 时是否会导致任何问题?

提前感谢您的支持。

此致、

Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    可能是不必要的短路导致的焊接问题。

    但更有可能的是 INA303因负共模输入电压而受损。

    这可能是电源电压定序问题。 您是否在任何时候违反了第6.1节中给出的绝对最大额定值? 可能在断电期间? INA303上的3.3V 电压是否比5V 电压更长?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    将 NC 引脚接地不应造成损坏。 但是、5V 和3.3V 电压轨的电源定序可能是一个问题。 除 ALERT 之外、引脚的最大绝对最大额定值为 Vs+0.3V。 因此、如果5V 电压轨被拉至接地、而3.3V 电压轨仍处于打开状态、则这些引脚可能会超过此额定电压、从而导通内部 ESD 二极管导致损坏。

    我建议从未损坏的器件开始、首先打开5V 电源轨、然后打开3.3V 电源轨、以查看器件是否正常加电、这是应该的。 此外、使用示波器测量 IN+/IN-引脚上的输入共模电压、以确保此处不存在绝对最大值违规。 这些引脚上的电压不需要任何特殊的电源排序;但是、负电压瞬变到 GND-0.3V 或 正瞬变到>40V 会损坏器件、因此请使用示波器验证在上电期间是否发生这种情况。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我看到电源序列看起来正常。 我仍然不明白为什么 IC 在上电后立即出现故障。

    我探测到3.3V 拉电压、5V 电源和差分电压。 以下是波形:

    5V 和3V 参考电压

    5V 和3.3V 上拉电压:

    在本例中、5V 电源首先稳定、然后稳定3V 和3.3V。 在检测整个检测过程中的差分电压时、我看到~3Vpp 的尖峰为~10us、但我想查看它是否真的是电压瞬变或探测问题。

    是否还有任何其他可能导致此类立即故障的东西。

    此致、

    Anand M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    在上电期间是否发生了此3Vpp 尖峰? 还是在器件上电后探测输入线路时进行过此操作?

    您可能想在加电时检查输入引脚的共模电压(VCM)吗? 此外、检查器件接地节点和系统/源接地节点之间是否存在任何接地环路或高阻抗。 您可以尝试使用差分探头探测 INA303 GND 引脚和电路板上其他接地回路点之间的情况、以确保在上电期间电压不会大于-300mV。

    此致、

    Peter