This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318-N:升级部件

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM318-N, LM318, TLE2071, OPA992, TL074, OPA2227, OPA228, NE5534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107123/lm318-n-upgrade-part

器件型号:LM318-N
主题中讨论的其他器件: LM318TLE2071OPA992TL074OPA2227OPA228NE5534

大家好、

我们的客户正在为 LM318-N 寻找引脚对引脚 DIP 替代产品/升级产品、以用于 英国 Fidelity MVT。 产品页面仅建议将 LM318作为替代产品、但它们完全相同、不提供升级。

您能帮您推荐器件吗?

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 DIP 封装中、没有完全兼容的替代品。 最接近的是具有较低压摆率的 TLE2071 (A)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Marvin、

    最近发布了一款新器件 OPAx992、该器件考虑了音频性能。 这是一款具有较低带宽和压摆率的40V 器件、但在大多数其他类别中性能高于 LM318-N。 我在下面提供了一个比较表。  

    ►器件型号 lm318-n opa992
    制造商 TI TI
    通道计数 1 1
    与范围间的关系 10V 至40V 2.7V 至40V
    GBW (MHz) 15. 10.6.
    µs 率(V/μ s) 70 32
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 10. 1
    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC) 6. 0.25.
    轨到轨 输入、输出
    Iq 典型值(mA) 4.5. 2.48.
    VN (nV/√Hz) 15. 7.
    ISC 典型值(mA) 20. 65
    偏置电流(典型值)(pA) 150000 10.
    工作温度(°C) 0至70 -40至125

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry 和 Clemens、

    感谢您的推荐、客户对此进行了跟进。

    他们 已经拥有 OPA2227P 和 OPA228P、是否可以将它们用作 LN318N 和 TL074的替代产品?

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2227是一款双路运算放大器。 TL074是一款四路运算放大器。

    OPA228比 LM318慢得多、并且已解补偿。 我不知道您实际需要什么电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    如果您可以提供所需的系统规格、我们可以帮助您找到合适的替代产品或验证 OPA2227/OPA228是否适合客户需求。

    最好。
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    LM318-N 的数据表在图37、38和41中显示了三种不同的补偿方法。 这使得 LM318-N 非常独特。 如果客户电路使用其中一种补偿方法、则很难找到完全兼容交换的 OPAMP。 但是、如果客户不使用这些补偿方法或希望更改布局、则有许多兼容的运算放大器。

    我最终会采用 NE5534。 由于 LM318-N 通常用于高增益应用、因此无需对 NE5534进行补偿。

    只有在查看原理图时才能给出更具体的答案。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的支持。 客户希望更换  其英国 Fidelity MVT 音频前置放大器上的 LN318N 和 TL074。 由于该器件的使用年限较长、我无法找到该器件的原理图或规格。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    理解、因此他们正在寻找一对一的替换产品。 LM318-N 的替代产品没有更新版本

    最棒的
    Jerry