This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502:输入失调电压与过驱电压间的关系

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV3502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107609/tlv3502-input-offset-voltage-vs-overdrive-voltage

器件型号:TLV3502

您好!

你好。  我的客户正在考虑在新设计中使用 TLV3502、他发现指定的最大输入失调电压为+/-6.5mV、而指定的过驱电压可以为5mV (小于6.5mV)。  这两个参数是否相互冲突? 他的理解是 V_OD 应该>= Vos 以稳定地翻转输出、对吧? 如果没有、您能帮助澄清吗? 请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    传播延迟规格确实包括偏移贡献。 您必须越过设定的基准电压加上偏移。

    在 mV 过驱电平下进行测试时、我们必须调整偏移。

    因此、您需要首先测量偏移、然后在设置传播延迟输入电平时对其进行调整、以便过驱在阈值以上是正确的。

    因此、在低(<10mV)电平下驱动时、必须考虑失调电压的影响、因为这可能会影响传播延迟和相位。