This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220:INA220AIDGSR

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: INA228, INA229, INA237, INA220, INA239, INA238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107270/ina220-ina220aidgsr

器件型号:INA220
主题中讨论的其他器件:INA228INA229INA237INA239INA238

您好!


 我们在 PCB 上使用 INA220AIDGSR。  遗憾的是、此器件#的交货周期非常长、很难买到。


我们可以使用什么合适的替换器件来替换 INA220AIDGSR。  我们希望对 PCB 进行的更改极小或不更改。   
是否有现成的替换产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玛丽、

    除了引脚3现在是一个警报引脚外、我们全新的 INA22x 和 INA23x 系列也可在 VSSOP 中找到、并且引脚对 INA220是引脚对引脚。 该引脚在 INA220上为 NC。 这些器件是精密数字电源监控器、在大多数情况下都应升级到 INA220。 为方便起见、该系列中的产品包括 INA228、INA229、INA237、INA238和 INA239。