This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM392:コンパレータの利用電圧 μ A

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM392, LM393, LM358, LM2903, TLV1702, LM2903B, LM393B, LM339, TL331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106763/lm392

器件型号:LM392
主题中讨论的其他器件: LM2903LM393TLV1702LM2903BLM393BLM358LM339TL331

TLV1702AIDGKが入手困難なための代替えとしてLM392のコンパレータ(1、2、3ピン側)に置き換えを検討しています。1ピン側の出力で24V電源に接続されているLEDをドライブしても問題ないでしょうか。データシートでは1ピンはオープンコレクタなので問題ないように思いますが、念のために確認させてください。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、比较器的集电极开路输出可用于驱动 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 对论坛的支持。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM392是 LM393型比较器和 LM358型运算放大器的组合。  因此、请注意、通道2是具有推挽输出的运算放大器、不能连接到其他输出、必须上拉至等于电源的电压。

    该器件可替换为 LM393或 LM2903系列中的任何器件。

    请注意、TLV1702是一款轨到轨输入器件、LM392或 LM393系列不是 R-R 输入、且比较器输入电压限制为 Vcc-2V (24V 电源供电时为22V)。 因此、验证施加的电压至少比电源电压低2V。

    如果输入范围没有问题、我们建议使用具有更好可用性的 LM393B 或 LM2903B。

    翻译:

    LM392は、LM393タイプのコンパレータとLM358タイプのオペアンプを組み合わせたものです。したがって、チャネル2はプッシュプル出力を備えたオペアンプであり、他の出力に接続できず、電源と同じ電圧までプルアップする必要があることに注意してください。このデバイスは、LM393またはLM2903ファミリの任意のデバイスと交換できます。TLV1702はレイル・トゥ・レール入力デバイスであり、LM392またはLM393ファミリーはR - R入力ではなく、コンパレータ入力電圧はVCC - 2V(または24V電源では22V)に制限されています。そのため、印加された電圧が供給電圧よりも2 V以上低いことを確認してください。入力範囲に問題がない場合は、LM393BまたはLM2903Bをお勧めします。これにより、可用性が向上します。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM392是 LM393型比较器和 LM358型运算放大器的组合。  因此、请注意、通道2是具有推挽输出的运算放大器、不能连接到其他输出、必须上拉至等于电源的电压。

    该器件可替换为 LM393或 LM2903系列中的任何器件。

    请注意、TLV1702是一款轨到轨输入器件、LM392或 LM393系列不是 R-R 输入、且比较器输入电压限制为 Vcc-2V (24V 电源供电时为22V)。 因此、验证施加的电压至少比电源电压低2V。

    如果输入范围没有问题、我们建议使用具有更好可用性的 LM393B 或 LM2903B。

    翻译:

    LM392は、LM393タイプのコンパレータとLM358タイプのオペアンプを組み合わせたものです。したがって、チャネル2はプッシュプル出力を備えたオペアンプであり、他の出力に接続できず、電源と同じ電圧までプルアップする必要があることに注意してください。このデバイスは、LM393またはLM2903ファミリの任意のデバイスと交換できます。TLV1702はレイル・トゥ・レール入力デバイスであり、LM392またはLM393ファミリーはR - R入力ではなく、コンパレータ入力電圧はVCC - 2V(または24V電源では22V)に制限されています。そのため、印加された電圧が供給電圧よりも2 V以上低いことを確認してください。入力範囲に問題がない場合は、LM393BまたはLM2903Bをお勧めします。これにより、可用性が向上します。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答ありがとうございます。電源電圧 Ω+5V、コンパレータ部で4.5Vの判断を考えています。Rでないと動作しないでしょうか。Ω R Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ありがとうございます。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "感谢您的回答。 电源电压为+5V、比较器为4.5V。 它是否可以在没有 R-R 的情况下工作?"

    输入端的电压是否为4.5V? 输入端的预期电压是多少?

    LM393的输入电压限制为3V。 这可能是使用 R-R 输入 TLV1702的原因。

    请参阅 LM339系列应用手册的第2.4和2.5节:

    《LM339、LM393、TL331系列比较器的应用设计指南》

    因此、如果一个输入仍在限制范围内、则输出将是正确的。如果您希望依赖预期的但不是保修条件、则由您决定。

    目前、我们没有任何其他允许24V 输出的 R-R 输入器件系列、因此它是 TLV1702或 LM393 (依赖于"特性")。

    入力電圧は4.5Vですか?入力に予想される電圧は何ですか?LM393の入力電圧制限は3Vです。このため、Ω R入力TLV1702が使用された可能性があります。LM339ファミリアプリケーションノートのセクション2.4および2.5を参照してください。Ω LM339、LM393、TL331ファミリ・コンパレータのアプリケーション・デザイン・ガイドラインです そのため、入力の1つが制限内にある場合、出力は正しくなります。保証されていない、期待される条件に依存したい場合は、あなた次第です。を使用します。現在、出力に24Vを使用できる他のR Ω R入力デバイス・ファミリーはありません。したがって、TLV1702またはLM393のいずれかです(「機能」に依存)。Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ありがとうございます。入力電圧を規格内に収めて使用することを検討します。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。  即使只有一个输入处于保修范围内、也可以实现正确的输出、但始终优先选择将输入保持在数据表上的建议范围内。

    卡盘