This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH32401:使能后的输出差分电压

Guru**** 2979430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH32401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107359/lmh32401-output-differential-voltage-after-enable

器件型号:LMH32401

大家好、  

输出差分电压。这里有两个问题

如 LMH32401数据表中的图6-23和6-24所示、   

为什么输出差分电压具有尖峰,Ω、这是一个 PoP?  

为什么启用后会出现正弦波?

 

2. LMH32401如何在上电期间消除 OUT+和 OUT-之间的直流偏移、启用后会在差分电压输出上出现一个弹出信号。  

BRS、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    显示了正弦波输入信号的性能。

    在发出 ENABLE 命令后、内部电路需要一段时间来保持稳定、这种干扰是完全正常的。

    Kai