This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSV912:SBOA262A 模拟工程师电路概述

Guru**** 2512135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107262/tsv912-sboa262a-analog-engineers-circuit-quesitons

器件型号:TSV912

我正在尝试查看"模拟工程师电路-具有反相正基准电压的同相运算放大器"文档 SBOA262A 中显示的示例。  

从第2页的第3步开始、n ü 1MΩ 来自哪里?

感谢您的任何反馈。  

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike、  

    下面是一个快速白板证明:  

    该电路描述"其他两个电阻值必须使用一个等式系统求解。"  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolina -  

    感谢您提供白板图片。 我没有一直工作、1M 看起来好像是从哪里弹出的、但正如您所显示的那样、它是1K x 1k。  

    再次感谢您的帮助!

    Mike