请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA2335 主题中讨论的其他器件: OPA333A-EP、 OPA2333A-EP
我在寻找 OPA2335AIDGKT 的 SMD 等效器件、用于传统设计。 该器件的最低工作温度应为-55C 至+85C。 我检查了 OPA2335AMJG,但它不符合指定的温度要求。 请帮帮我。
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在寻找 OPA2335AIDGKT 的 SMD 等效器件、用于传统设计。 该器件的最低工作温度应为-55C 至+85C。 我检查了 OPA2335AMJG,但它不符合指定的温度要求。 请帮帮我。
提前感谢您。
电子元件有标准温度范围:
OPA2335M 是军用级器 件、额定温度范围为-55C 至125C (见下文)、但可能不在 TI 库存中。

但是、也有类似的 OPA2333A-EP (双通道)和 OPA333A-EP (单通道)器件、 它们的工作温度 范围为-55C 至125C -请参阅下文。