This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2335:查找 OPA2335AIDGKT 的 SMD 等效器件

Guru**** 1101210 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2335M, OPA333A-EP, OPA2333A-EP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107018/opa2335-looking-for-smd-equivalents-of-opa2335aidgkt

器件型号:OPA2335
主题中讨论的其他器件: OPA333A-EPOPA2333A-EP

我在寻找 OPA2335AIDGKT 的 SMD 等效器件、用于传统设计。 该器件的最低工作温度应为-55C 至+85C。 我检查了 OPA2335AMJG,但它不符合指定的温度要求。 请帮帮我。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子元件有标准温度范围:

    • 商业:0 °至70 °C
    • 工业:−40 °至85 °C
    • 扩展工业:−40 °至125 °C
    • 高可靠性: −40 °至150°C
    • 增强型产品/军用:−55 °至125 °C

    OPA2335M 是军用级器 件、额定温度范围为-55C 至125C (见下文)、但可能不在 TI 库存中。   

    但是、也有类似的 OPA2333A-EP (双通道)和 OPA333A-EP (单通道)器件、 它们的工作温度 范围为-55C 至125C -请参阅下文。