This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2464A-Q1:请帮助确认 TLV2464AQPWRQ1和 TLV2464AQPWRG4Q1之间的差异。 它们使用相同的数据表。 唯一的区别是后一组件中的“G4”。 它们是否可用于在不进行验证的情况下相互替换?

Guru**** 2663685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1107030/tlv2464a-q1-please-help-to-confirm-the-difference-between-tlv2464aqpwrq1-and-tlv2464aqpwrg4q1-they-use-the-same-datasheet-the-only-difference-is-the-g4-in-the-latter-component-can-they-be-used-to-replace-each-other-without-va

器件型号:TLV2464A-Q1

请帮助确认 TLV2464AQPWRQ1和 TLV2464AQPWRG4Q1之间的差异。

它们使用相同的数据表。 唯一的区别是后一组件中的“G4”。

 

它们是否可用于在不进行验证的情况下相互替换?