This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:0-100A 范围、26V 的最佳电流传感器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: INA282, INA226, INA219, INA190, INA186, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106828/ina226-best-current-sensor-for-0-100a-range-26v

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件:INA282INA219INA190INA186INA229

您好、TI、

我想知道您制造的100个电流传感器中的哪一个最适合模拟(例如 INA282)和 I2C 模型(例如 INA219、INA226)中具有+/-50mA 精度的0-100A 范围?

感谢您的想法!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    我们的几款产品将能够处理此电流范围、因为电流更是分流器本身的限制功能、而不是测量放大器。 我有几个问题可以尝试帮助缩小范围:

    -您是否有带宽要求?

    -您是否需要器件中的任何其他功能(警报引脚功能等)

    -您的用例是相对直流的、还是开关用例?

    -您需要测量两个方向的电流还是仅测量一个方向的电流?

    -您的测量范围是否真正低至0A、或者是否可以接受高于0A 的一定余量? 对于单电源器件、这强制使用双向放大器、并具有一定的基准电压以防止放大器在电源轨上饱和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carolus、感谢您的回应。 了解分流器、但不确定是否会减小分流器的尺寸(例如.0005Ohm)、从而导致读数的粒度下降。  

    由于我使用传感器进行记录、因此带宽和警报或其他功能不是一个大问题。 这将仅采用直流设置和单向设置。 这适用于无人机电池监控器。 我正在使用 INA219测试设置、但在空载情况下、电压值似乎不如施加一些负载时的精确。 我也不反对模拟。 INA169S 通常用于无人机、但精度并不高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、

    我们经常看到客户在设计中采用微欧姆分流器编号; 这些分流器不一定具有有限的精度、但它们确实在设计上变得更加困难、并且必须注意布局、制造等、因为简单的冷焊点可能表现出比分流器本身更大的电阻!

    您看到 INA219上的低值电压变得更错误的原因是失调电压、您 可以在此处了解到失调电压。 对于任何放大器都是如此、因为所有放大器都具有一定的偏移量、并且在满量程范围内保持恒定。 随着信号幅度的减小、信号与失调电压的比率会增加、因此误差会以反比的形式增加。  

    根据您设定的标准、您可以查看 INA190或其成本优化版本 INA186。 这些是同样具有低功耗的精密模拟输出传感器(我认为这在无人机应用中很重要)、还支持其他潜在节能选项。 在数字方面、我建议查看 INA229、这是我们最新的精密数字电源监控器。 它集成了电源、能源和充电功能、还集成了温度传感器。