This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF398-N:电源范围

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: LF398-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106699/lf398-n-power-supply-range

器件型号:LF398-N

您好!

我对 LF398-N 有疑问

数据表将电源电压范围指定为+-5V 至+-18V。

如果(V+)–(V-)小于36V、则-5V 至+31V 等非对称电源范围是否也可接受?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件没有模拟接地引脚、因此无法知道您的0V 位置。

    只要总电压介于10V 和36V 之间、您就可以使用任何电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    如果(V+)–(V-)小于36V、则-5V 至+31V 等非对称电源范围是否也可接受?

    正如 Clemens 所指出的、只要10V <= Vs <= 36V、您就可以使用非对称电源轨、其中 Vs = (V+)–(V-)、36V 是绝对最大电源电压。  

    在数据表中、 许多 性能数据在-15V <=vs <= 15V (25°C 时)内额定电压。 此外、请注意下图中捕获的输入电压范围。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond