请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LF398-N 您好!
我对 LF398-N 有疑问
数据表将电源电压范围指定为+-5V 至+-18V。
如果(V+)–(V-)小于36V、则-5V 至+31V 等非对称电源范围是否也可接受?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Oba-San、
如果(V+)–(V-)小于36V、则-5V 至+31V 等非对称电源范围是否也可接受?
正如 Clemens 所指出的、只要10V <= Vs <= 36V、您就可以使用非对称电源轨、其中 Vs = (V+)–(V-)、36V 是绝对最大电源电压。
在数据表中、 许多 性能数据在-15V <=vs <= 15V (25°C 时)内额定电压。 此外、请注意下图中捕获的输入电压范围。
如果您有其他问题、请告知我们。
最棒的
Raymond