This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293EVM:在完全浮动应用中测量电流的后续操作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106568/ina293evm-follow-up-to-measuring-current-in-a-totally-floating-application

器件型号:INA293EVM
主题中讨论的其他器件:INA293

您好!

这个问题与之前关于在完全浮动应用中测量电流的问题相关。 这是我在把我上一个问题的答覆中所提出的考虑因素纳入后,提出的方案。 如果有人根据此图提供任何指导或建议、我们将感谢您提供任何意见。

谢谢、

Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Maria、

    INA293的两个 GND 引脚是否连接在一起?  从 INA293的角度来看、所有电压都是相对于其 GND 引脚的。  您的 DAQ 系统是否以同一 GND 引脚为基准?

    如果两个问题的答案都是肯定的、那么我认为您是好的。

    如果不是、您需要将 DAQ 隔离、那么您可以查看我们的隔离或磁性电流传感器。  它们也有一些折衷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    我很欢迎 Javier、由于 IN-和 GND 之间的连接、电路应该正常工作。

    Kai