This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4830:OPA4830 SPICE 模型

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4830, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105866/opa4830-opa4830-spice-model

器件型号:OPA4830
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你好

您能否确认 OPA4830 SPICE 模型是否正常工作?

我尝试将其导入 LTSpice 中-我习惯这么做- 而仅仅使用简单的电压跟随器、我无法获得任何适当的结果。

我刚刚对 OP2834进行了同样的尝试、这个可以正常工作。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您能否分享屏幕截图或结果捕捉?  我能够验证 OPA4830 SPICE 模型在 TINA-TI 软件中按预期工作。  我还在 PSPICE for TI 中验证了该模型的版本;使用与 TINA-TI 相同的2016年版模型、我能够毫无问题地构建电压跟随器。  位于 TI.com 上的独立 PSPICE 模型 zip 文件夹确实包含相同的2016模型版本、因此您可以获得有效的 SPICE 模型副本。

    如果您可以在 LTSPICE 中详细说明您的仿真设置或共享任何仿真输出、我可以进一步帮助您探讨此问题。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec

    感谢您的回答。

     以下是模拟的设置:

    您可以在 OPA4830输入端看到大电流。

    当符号自动生成(这是 LT-SPICE 功能)时、我确实检查了符号和引脚分配之间的一致性。

    我还附上了已下载的 OPA4830的.lib。

    e2e.ti.com/.../OPA4830.lib

    希望您能了解到发生了什么错误。

    谢谢、

    Nicolas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以包含.asc 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是仿真文件夹的 zip 文件、其中创建了.asc、.log 和符号。

    e2e.ti.com/.../OPA4830.zip

    谢谢

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    您能否查看以下有关添加第三方模型的链接?  了解使用这些方法重新添加是否有助于解决问题、将会有所帮助。  此外,您还可以尝试手动从网表重新制作模型。

    对于较旧的模型(如 OPA4830): LTSPICE:添加第三方模型|模拟器件

    新文章: LTSPICE:导入第三方模型|模拟器件的简单步骤

    内置向导并不总是能够正确处理 SPICE 模型之间的兼容性。  该模型经验证可在其他仿真器中使用、因此问题在于如何将 SPICE 模型适当转换/添加到 LTSPICE。

    另请 参阅之前的 E2E 主题、了解有关在 LTSPICE 中使用非 LTSPICE 模型的讨论:  

    OPA549:OPA549的 LTSPICE 模型、附加了工作文件。 -放大器论坛-放大器- TI E2E 支持论坛

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    只要您确定模型正确、我就可以了。

    我将使用其他方法重试。

    谢谢。

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我可以确认错误。 直流分析未显示正确的结果:

    但瞬态分析似乎效果良好:

    e2e.ti.com/.../nicolas_5F00_opa4830.zip

    我已将 OPA4830导入 LTSpice、如下所述:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1034332/pga281-ltspice-simulation-error

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、Kai、

    此问题似乎仅与 LTSPICE 有关、并且在直流工作点测量期间存在。  TI 的模型使用 PSPICE 和/或 TINA-TI 进行设计、这些设计在这些平台上经过验证。

    我随附的文件和图像显示放大器输入端的电流要小得多、与预期的电流更加一致。   

    请查找我随附的 TINA-TI 原理图以及与下图相同的原理图:

    e2e.ti.com/.../opa4830_5F00_ammeter.TSC

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、Alec

    感谢您的支持。

    Nicolas