This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA281替代方案

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA280, PGA206, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106237/pga281-pga281-alternative

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: PGA280PGA206INA851

您好,

由于 PGA281现已缺货、因此有必要寻找替代方案。

是否有任何使用运算放大器或仪表放大器的推荐电路方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有 PGA281的直接引脚对引脚替代产品。  最接近的器件是当前缺货的 PGA280。   遗憾 的是、我们不提供用于替代 PGA281的参考设计、因为这是一个非常复杂、昂贵的分立式电路。   PGA281是一款高度集成的器件、可提供低失调电压、低增益误差和超低漂移、提供8个二进制增益、范围为128V/V 至1/8V/V 的衰减   

    一种可能的方法是使用仪表放大器、并使用低导通电阻、低电容光电 MOS 继电器或机械继电器来切换几个不同的 RG 增益电阻器。    请记住、随着您添加更多增益选项、电路将变得昂贵。  

    PGA206还提供1至8的二进制增益、根据您的共模电压和增益要求、这些增益可能适合您的应用。 如果您需要全差动输出、可以使用全差动放大器遵循 PGA206。

    您测量的是什么传感器或电路? 共模电压范围是多少? 差分电压是多少?  增益误差目标是什么? 您是否需要全差动输出?  您需要什么增益和衰减设置?  

    谢谢、此致、

    Luis

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!   

    如果您需要差动输出、有几种可能:

    1) 1)一种可能的解决方案需要驱动全差分 ADC、一种可能的解决方案是使用 INA851、多个模拟开关、4精密放大器和多个高精度、低漂移电阻器或匹配的电阻器网络。 每个开关上的电阻器和通道数量取决于所需的增益数量。  该解决方案的精度将与电阻器网络的漂移匹配直接相关。 下面是一个方框图。    

    2) 2)另一种更简单的解决方案是使用 PGA206后跟一个全差分放大器来执行单端到差分转换;这可能满足您的增益和/或共模电压需求、

    如果您需要更详细的答案、请回答以下问题:

    a)昨天在以下链接中提交了类似的 E2E 查询。  请澄清这是否属于同一重复案例/请求、或者这是否属于单独/无关的案例。  请参阅以下内容:

    PGA281:更换 PGA281

    B) 如果情况不同、 您测量的是什么传感器或电路? 共模电压范围是多少? 差分电压是多少?  增益误差/精度误差目标和分辨率是多少? 您是否需要全差动输出?  您需要什么增益和衰减设置?  

    谢谢、此致、

    Luis