This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:更换 PGA281

Guru**** 2579995 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA280, PGA206, INA851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106245/pga281-replace-pga281

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: PGA280PGA206INA851

我的电路功能是测量0-7.4A 电流。 Pga281用于电流采样、精度不应高于500uA。 由于 pga281已缺货、我希望使用仪表运算放大器或通用运算放大器来构建一个电路来替代 pga281的功能。 我希望有一个参考方案、请帮我、我需要高精度采样电路;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    我们没有 PGA281的直接引脚对引脚替代产品。  最接近的器件是当前缺货的 PGA280。   遗憾 的是、我们不提供用于替代 PGA281的参考设计、因为这是一个非常复杂、昂贵的分立式电路。   PGA281是一款高度集成的器件、可提供低失调电压、低增益误差和超低漂移、提供8个二进制增益、范围为128V/V 至1/8V/V 的衰减   

    一种可能的方法是使用仪表放大器并使用低导通电阻、低电容光电 MOS 继电器切换几个不同的 RG 增益电阻器。    请记住、随着您添加更多增益选项、电路将变得昂贵。  

    PGA206还提供1至8的二进制增益、根据您的共模电压和增益要求、这些增益可能适合您的应用、也可能不适合您的应用。 如果您需要全差动输出、可以使用全差动放大器遵循 PGA206。

    您提到过、电路将测量0-7.4A 电流。  测量电流的分流电阻器的值是多少?  共模电压是多少? 您是否需要全差动输出?  ADC 的满量程范围是多少?

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    有多种可能、但如果您需要差动输出、请在下面找到一些建议。

    1) 1)一种可能的解决方案需要驱动全差分 ADC、一种可能的解决方案是使用 INA851、多个模拟开关、4精密放大器和多个高精度、低漂移电阻器或匹配的电阻器网络。 每个开关上的电阻器和通道数量取决于所需的增益数量。  该解决方案的精度将与电阻器网络的漂移匹配直接相关。 下面是一个方框图。   

    2) 2)另一种更简单的解决方案是使用 PGA206后跟一个全差分放大器来执行单端到差分转换;这可能满足您的增益和/或共模电压需求的要求。

    如果您需要更详细的答案、请回答以下问题:  

    a)您提到了该电路要测量0-7.4A 电流。  测量电流的分流电阻器的值是多少?  共模电压是多少? 您是否需要全差动输出?  ADC 的满量程范围是多少?

    b)分流检测电阻器测量电流的绝对精度通常决定了测量的能力。   7.4A 满量程上的500uA 对应于0.006%的绝对精度。  市场上提供的分流检测电阻器不符合此精度要求。  您是指500uA 的精度、还是指500uA 的分辨率?   请告诉我您为分流电阻器使用的器件型号。

    谢谢、此致、

    Luis