This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA293EVM:在浮动应用中测量电流

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA293EVM, INA293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1104193/ina293evm-measuring-current-in-a-floating-application

器件型号:INA293EVM
主题中讨论的其他器件: INA293

大家好、  

我正在尝试使用 INA293EVM 来测量电化学应用中的电流。 我使用9V 电池为 Vs 和 GND 提供差分电压。 我在 Vin+处使用电位器、Vin-接地。 当我在示波器上测量 Vout 时、除非我连接电流电源的接地端(在 Vin-处)和负载的接地端(在 GND 处)、否则似乎无法进行任何测量。 数据表第7页有一条注释对此进行了说明、指出如果电源电压浮动、则芯片需要在输入端施加共模电压。 但是、由于我的电池是完全浮动的电源、因此输入端没有共模电压。 是否有人知道如何在完全浮动电源的设置中执行此测量、而不将测试和负载接地连接在一起? 感谢你的帮助。

编辑:我根据对此问题的回答创建了新设置的方框图。 这是否看起来是测量电流的可行设置? 感谢您的任何建议/编辑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了正常运行、INA293需要一个相对于其电源接地的明确定义的共模电压。 所有非隔离式电流感应放大器都是如此。

    当输入悬空时、输入偏置电流没有返回路径。 这在某些情况下会导致失真或在其他情况下会导致故障。

    您可以考虑使用隔离式解决方案、包括磁传感器。 例如、我们提供了霍尔传感器、您可以 在此处查看这些传感器。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maria:

    您能否显示原理图?

    您能否解释一下为什么要使电路的某些部分悬空?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Guang! 我们假设我们无法在不影响测量的情况下产生这种偏置、但您的回答消除了我们的误解。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您提供我的设置! 所幸的是、我们的问题已经解决。 感谢您的邀请!

    ~Maria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    我发布了此查询的更新、其中包括我建议的系统的方框图。 如果您有时间查看、如果您注意到任何错误、我将感谢您提供任何指导。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我发布了此查询的更新、其中包括我建议的系统的方框图。 我们希望使电源浮动、以便在测试设置中轻松互换电源。 如果您有时间查看、如果您注意到任何错误、我将感谢您提供任何指导。 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maria、

    我看到您在论坛上发布了一个有关此问题的新问题、因此我将关闭此问题。