This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702:P2P 解决方案请求

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC3702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1103995/tlc3702-p2p-solution-request

器件型号:TLC3702

大家好、

我们是否具有 TLC3702的 P2P 解决方案?

谢谢!

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    TLC3702是一款标准双引脚输出。 但它也是16V 器件、因此替代器件将受应用电源电压的限制。

    这是因为短缺吗? 他们为什么要替换它? 哪种封装(实际 OPN)?

    什么是电源电压? 是否对速度或电源电流有要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jayden

    我们在一段时间内没有看到这个线程的响应、所以它将被关闭。  如果您需要进一步的帮助、请随时回复或打开新帖子。

    感谢您对论坛的支持。

    卡盘