This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 高电压运算放大器建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8662, DRV2700, DRV2665, OPA445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106242/high-voltage-operational-amplifier-recommendation

主题中讨论的其他器件:DRV8662DRV2700DRV2665OPA445

您好,

项目说明:客户需要一个压电驱动芯片来驱动具有2uF 负载的压电电机、并且需要输出 摆幅为1kHz 30-90V 的正弦波。

客户看了 drv2665、drv2700和 drv8662、但是当负载为2uF 时、输出摆幅会衰减、无法达到90V。 是否建议使用良好的方案。

或者我能否为电路构建高电压运算放大器和升压,是否有一个好的建议?

我 ?了具有高电压运算放大器和外部升压转换器的分立式解决方案,是否有符合要求的高电压运算放大器