This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2180-Q1:电流测量精度

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2180-Q1, CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106127/ina2180-q1-current-measurement-accuracy

器件型号:INA2180-Q1
主题中讨论的其他器件: CS 放大器错误工具

尊敬的专家:

客户希望使用 INA2180-Q1  进行高侧电流测量。

电流为1A~30A。 电流传感器电阻为3m Ω。 电池电压为 9-16V。  ADC 为0~5V 范围。  

对于 INA2180A2-Q1、50Gain*3mohm*30A=4.5V<5V ADC 范围

"±500 μ V (μV 值)(VCM = 12V 时)"、16V (最大电池电压)的失调电压是多少? 让我假设它是700uV

700+ 1μV μ V/°C*(85C-25C)=760uV

对于3m Ω 电阻器、 760uV/3m Ω=250mA 的精度。  

上述 INA2180A2-Q1计算是否正确?

以及如何 在 考虑输入偏置电流、电源电压(9V~16V)和增益误差的情况下计算精度?

客户想知道最坏的情况。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们通常不会发生最坏的情况、因为误差并非都相关、我们通常使用 RSS。  您可以使用两个计算器。 一个位于产品页面上。  另一个也位于设计和开发部分的产品页面(CS-Amplifier-Error-Tool)上。

    下面是一些详细信息。  

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-current-sense-amplifiers-offset-error

    Vos = 500µV Ω

    CMRR =(VCM_USEDED - VCM_InDatashet)* 84dB (63.1µV μ V/V)  

    电压范围   

    Vos @16V @Room = 500µV μ 63.1µV (16-12)*μ s = 752.4µV μ s

    Vos @16V VCM @ 85C = 812.4µV μ F 将是最坏的情况。  此漂移计算与上面的计算相同、然后添加到上面的计算中。

    如果有80µA μ A、则比上面提到的250mA 误差小得多。

    电源电压限制为2.7V 至5.5V。

    PSRR =(PS_USDED - PS_InDatasheet)* 40µV μ V/V *数据表中的电源= 5V。

    CS 放大器误差工具 —电流感应放大器比较和误差工具