This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA335:OPA335AIDBVR ESD (HBM、CDM)

Guru**** 2767255 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105365/opa335-opa335aidbvr-esd-hbm-cdm

器件型号:OPA335

资格认证摘要中有一列 HBM 和 CDM、但被描述为"请参阅数据表"。
我看到了数据表、但没有发布任何数据。
请提供本产品 HBM 和 CDM 的测试数据。

请注意、

Setsuo Tamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在度假。 您可以在一周结束前收到回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Setsuo、

    OPA335 HBM 和 CDM 额定值分别为2000V 和750V -请参阅下文。