This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA111的输出反相

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105476/output-inversion-of-opa111

主题中讨论的其他器件:TL072

大家好、我使用具有不同序列号的 OPA111。

我将其用作 IV 转换。 
打印“9944 BB 9391”的运算放大器用作输入为240μA Ω 或更高的放大器。
对于打印“0128 BB B235”的 OPAMP,输出在180μA Ω 输入端反相。
我有10个运算放大器,打印“0128 BB B235”。 
这是否有问题?

为什么打印“0128 BB B235”会以小于打印“9944 BB 9391”的电流反转输出
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不再制造或支持 OPA111。

    您未包含原理图、因此我只能猜测您的信号超出共模范围、或者您看到偏移电压的影响。

    如果您没有从授权经销商处获得这些芯片、则可能有一些经过重新标注的741运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原理图会有所帮助。

    OPA111是一款 Dino OPAMP、在超出共模输入电压范围时可能会显示相位反转。 它的行为与 TL072 (请参阅其数据表的第9.3.2节)类似、TL072也是一种传统的运算放大器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在度假。 您可以在一周结束前收到回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Clemens 和 Kai 对 OPA111发表了相关评论。 再加一点-如果器件的 OPA111输入电流真正为240uA 和180uA、假设您正在讨论输入偏置电流、则器件会受到损坏或以某种方式在其指定的工作范围之外运行。 如电气特性表所示、校正后的输入偏置电流应在几十或几百皮安范围内。 这些较旧的运算放大器没有输出相位反转保护电路、因此、如 Kai 所述、可能存在共模违反。 检查以确保 OPA111在其规格范围内正常运行。  

    由于您提到的器件的生产日期代码已超过20年、因此我们 不再为其提供任何记录。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程