This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO224:采用 ISO224的高电压高侧感应

Guru**** 2811525 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO224, AMC1302, AMC1300, AMC3302, AMC3301, INA149, AMC1336, AMC3330, AMC1350, AMC1351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105913/iso224-high-voltage-high-side-sensing-with-iso224

器件型号:ISO224
主题中讨论的其他器件: AMC1302AMC1300AMC3302AMC3301INA149AMC1336AMC3330AMC1350AMC1351

您好!

我无法在数据表中找到 ISO224的共模电压范围。 我想将其用于900V 系统、作为 带有分流器的高侧电流测量、此芯片能否处理高共模电压? VDD1和 VDD2将与低压电源隔离超过2kV。 我认为该芯片能够处理的最大共模可能是 VCC/2、如6V。  我们是否需要 VDD1和 VDD2都将隔离断电设置为900V 才能使其正常工作?  

我不确定该芯片是否用于高压应用的高侧感应、我看到一些高共模电压、隔离放大器的尺寸非常大、例如 AD210。 请发表评论。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于存在单独的接地端、一个用于高压侧、一个用于用户侧、因此您可能会与测量的电压相关混淆。  

    当您说"VCC/2" 时、您认为您是指共模输出电压、即0V 施加到输入时的输出电压。  

    我相信、您正在寻找的规格可验证该器件是否能够在高电压应用中进行测量、是1.5kVrms 额定工作电压:

    本文档可能有助于了解我们的隔离规格: https://www.electronicdesign.com/power-management/whitepaper/21130089/introduction-to-isolated-amplifiers-and-modulators

    要测量的电流大小是多少?  

    我们还有其他具有较小输入电压范围(+/-250mVm AMC1300、+/-50mV AMC1302)的器件、用于电流测量、以降低分流电阻器中的功率耗散。  

    我们还提供具有集成直流/直流转换器的器件、例如 AMC3301和 AMC3302。

    ISO224产品文件夹的"技术文档"部分下还有多个电路和设计指导文档、可为您提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为什么不查看数据表的第7.6节?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    例如 、INA149清楚地显示了高共模输入规格、专为非隔离环境中的高电压应用而设计。  同样、是否有任何 ISO224规格、或者 由于隔离、共模是否与此无关?

    是否有任何应用手册展示 了使用类似于 ISO224且具有高压输入的隔离放大器的高侧(电池正侧分流/非接地侧)隔离式感应?

    电机的相电流是多少?  在这种情况下、三相电流感应需要多少个隔离式电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所说、INA 系列器件具有高共模输入规格、适用于没有隔离的高电压应用。 它们具有一个为器件供电的电压电源。

    过去、AMC 和 ISO 系列器件有两个电压电源为器件供电。 一个电源位于测量的高压侧、另一个电源位于测量的用户侧、该器件的高压侧和用户侧之间具有电容隔离、用于传输测量数据。 与 INA 器件相比、这些器件没有高共模输入规格、因为器件的整个高压侧相对于器件的用户侧浮动、高达1.5kVrms、就像我之前发布的那样。 AMC 和 ISO 系列器件的共模输入规格是相对于高电压接地而指定的、通常只有几伏。 由于 ISO224具有单端输入、因此共模输入规格不相关、但如果您是相对于用户侧接地进行测量、则工作电压是"共模输入规格"。  

    AMC1336数据表中有一个类似于您所要求的图:

    AMC1336器件是一款具有+/-1V 输入的隔离式调制器、在本例中用于电压检测。  

    AMC1306器件是一款具有+/-250mV 输入的隔离式调制器、在本例中用于相电流感测。  

    每个相电流测量都需要一个隔离式电源。 另一种选择是使用具有集成直流/直流转换器的器件、从而无需单独使用 AMC3301、AMC3302或 AMC3330等隔离式电源。  

    与 ISO224类似的器件是 AMC1350和 AMC1351、这些器件具有+/-5V 和0-5V 输入电压范围。  

    要测量的电流大小是多少?  

    具有较高输入电压范围的器件通常用于电压检测、而具有较小输入电压范围的器件通常用于电流检测、以最大限度地降低分流电阻器中的功率耗散。