This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2772:TLV2772QPWR 的 ICT 测试要求

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106082/tlv2772-ict-test-requirement-for-tlv2772qpwr

器件型号:TLV2772

大家好、

虽然 PCBA、但客户需要进行 ICT 测试以确保 IC 的良好焊接。 它们通常在 IC 引脚和 GND 上添加负电压、并测试内部 ESD 或钳位二极管的压降。 如果存在压降、 则焊接 效果良好。 因此、客户需要 TLV2772QPWR 的 ICT 测试要求、包括在每个引脚上添加的负电压范围以及应设置的电流限制。  

谢谢、致以诚挚的问候

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、

    请参阅数据表中的绝对最大额定值。 最大输入电流为4mA。 但我会将输入电流限制为远低于4mA 的值、例如100µA μ A。

    请注意、不要在偏置其中一个引脚的同时为运算放大器加电。 这可能导致闩锁或锁定、并可能完全破坏 OPAMP。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naizeng、  

    Kai 正确、绝对最大额定值表将让您很好地了解哪些情况会对器件造成永久损坏。

    我通常尝试保持在或低于10%的额定最大输入电流、以确保不会损坏 ESD 电池。 对于放大器、100uA 左右应该不会有问题。

    如果您有任何疑问、请告诉我

    最棒的

    Jacob