This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV862:网络数据表图中的值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1106041/lmv862-the-value-in-figures-of-the-web-data-sheet

器件型号:LMV862

我对 LMV862的网络数据表有两个问题。

LMV862的网络数据表中的图24 (P.9)、

・对于增益(dB)、底部水平轴对应于0、顶部水平轴对应于80。

对于 PHASE (°)、 底部水平轴对应于0、  顶部水平轴对应于  120.

我的理解是否正确?

2. LMV862网络数据表的图28 (P.10)、

・对于 CMRR (dB)、底部水平轴对应于20、顶部水平轴对应于100。

・μ V、因此  在10kHz 频率(Hz)下、CMRR (dB)的值为93dB。   

我的理解是否正确?

这就是我的全部问题。

我期待您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hori-San、

    1)是的、数字是正确的、但放置不正确;10kHz 增益为69dB、相位(裕度)为90度

    2) 2)对问题的两个部分都是。