This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA193A-EP:如何驱动 ADS7042或类似器件的 ADC?

Guru**** 2811765 points

Other Parts Discussed in Thread: INA193A-EP, ADS7042, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105586/ina193a-ep-how-to-drive-adc-like-ads7042-or-similar

器件型号:INA193A-EP
主题中讨论的其他器件: ADS7042INA193

我使用 INA193A-EP 来感测基于分流器的30mV 至100mV 电压。 INA 的供电电压为5V。

通过向 INA 添加 RC 输出滤波器、是否可以驱动 ADS7042等 SAR ADC、或者我必须添加一个运算放大器作为缓冲器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    这取决于 ADC 的采集时间。 您是否阅读过数据表的第11.2.1节?

    由于 ADC 的采集速度相当快、可提供>200ns 的采集时间、而 INA193的稳定时间显示为2µs μ s、因此我可能会选择其他 ADC 驱动器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicola、

    考虑到转换和采集时间足够长、这是可能的。  

    您可以通过在增加采集时间时注意精度变化和/或在 INA193和 ADC 之间放置运算放大器缓冲器来确定您是否具有良好的 RC 滤波器。

    我将使用 INA193仿真模型的 ZOUT 作为 A、以获得一阶 RC 电荷桶值集。 它位于下面。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    我通常会使用 RC 滤波器的模拟工程师计算器、但正如 Kai 所说、这确实取决于 INA193的速度以及在整个采集时间内对电容器进行补充。   

    请参阅本文档 。https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我要寻找的东西。 感谢 Javier