This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2471:使用运算放大器 TLV2471的高压分压器问题

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105664/tlv2471-voltage-divider-problem-for-high-voltage-using-opamp-tlv2471

器件型号:TLV2471
主题中讨论的其他器件:LM7705

大家好、

我遵循了下面的原理图、但所需输出中似乎没有值。

感谢能提供帮助的任何人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hai、

    由于 OPAMP 的有限增益、输入电压低于0V 并保留允许的共模输入电压范围:

    使用小型正伪接地或在 OPAMP 的负电源电压引脚上使用 LM7705会有所帮助。

    但请注意、还有另一个问题:

    如果在-1000V 已存在的情况下电源电压下降、则更高的负电压将到达 OPAMP 的输入端、这可能导致下一次上电时发生闩锁或锁定。 因此、您应该通过在 OPAMP 的输入端添加适当的保护电路来修改这种过于简单的电路。

    您可能希望在此主题中看到非常类似的讨论:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1097514/tlv9002-can-we-connect-ct-to-tlv9002

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黎您好、

    您是否将两个电压连接到电压源?

    问题是输出电压(83mV)非常小、这可能是原因

    如果484mV 是意外的、则应考虑 R4 (原理图中的 R3)和 R2对于三个电阻器满足(运算放大器正在运行)的节点有效并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、
    我不明白 VF3为什么为-0.4V、根据公式、它应该大约为-2V。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪种公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使 R4串联几个电阻器、以降低 R4电阻器每个部分的电压。

    当运算放大器关闭或缺失或存在(焊料)连续性问题时、D1只是另一个电压限制器。 在正常运行中、D1两端的电压将小于10mV。  

    C1将带宽限制为8kHz、并防止反馈滞后(由于输入和二极管的电容)、以帮助实现环路稳定性  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  Ron Michallick、

    我用这个图解决了这个问题、非常感谢 。