This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV387:关于图的名称

Guru**** 2503735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105682/tlv387-about-the-name-of-the-graphs

器件型号:TLV387

您好!

我想知道图6-2、6-3和6-4中的图形。

每个图有5个、它们是5个样本的值吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okutsu、您好!

    是的、显示了五个典型和代表性的样本、以证明数据的预期差异。 但请注意、图形仅显示典型值。 某些异常值可能会超过这些曲线。 因此、不能保证所有样本都在这些曲线内。 表6.5列出了最大规格。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Okutsu、您好!

    Kai 的解释是正确的。 谢谢 Kai。

    此致、

    Castrense

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    Okutsu-San、您好!

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我明白了。