This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA220-Q1:原理图问题!

Guru**** 1125150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105497/ina220-q1-schematic-question

器件型号:INA220-Q1

大家好、TI 支持团队。

我有两个问题。

我的电源为5V、我想监控 CPU 的功率。  

电源--- FET (理想二极管控制器)--- 电源监视器--- CPU

   (5V)                                                      (5V)

 

首先、 我能否连接 Vs 和 VBUS?  

其次、如果我只监控 CPU 电压、我能否移除分流电阻器和外设元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dahun、

    [~ userid="517843" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105497/INA220-Q1-schuritical-question"]首先、 我能否连接 Vs 和 VBUS?  [/报价]

    是的。

    [~引脚 userid="517843" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forumer/1105497/INA220-Q1-schuritical-question"]第二、如果我只监控 CPU 电压、我是否可以移除分流电阻器和外设元件?

    让输入悬空是一个好主意。 我会将 IN+和 IN-直接连接到 VBUS。

    请注意、在您的第一张图片中、您以错误的方式连接了 IN+和 IN-与分流器。 IN+和 IN-应连接到 C45、而不是直接连接到分流器、前提是您完全需要使用输入滤波器。 请参阅数据表的图13。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai Klas 69。

    哎呀、我移除了 IN+和 IN- 连接到 C45 (=C42)。 这是我的错。

    感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dahun、

    我想确认 Kai 的回答。 我认为您的原理图是测量5V CPU 电源轨功率的好方法。

    此致、

    Peter