请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA220-Q1 大家好、TI 支持团队。
我有两个问题。
我的电源为5V、我想监控 CPU 的功率。
电源--- FET (理想二极管控制器)--- 电源监视器--- CPU
(5V) (5V)
首先、 我能否连接 Vs 和 VBUS?
其次、如果我只监控 CPU 电压、我能否移除分流电阻器和外设元件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、TI 支持团队。
我有两个问题。
我的电源为5V、我想监控 CPU 的功率。
电源--- FET (理想二极管控制器)--- 电源监视器--- CPU
(5V) (5V)
首先、 我能否连接 Vs 和 VBUS?
其次、如果我只监控 CPU 电压、我能否移除分流电阻器和外设元件?
您好、Dahun、
[~ userid="517843" URL"/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumer/1105497/INA220-Q1-schuritical-question"]首先、 我能否连接 Vs 和 VBUS? [/报价]是的。
[~引脚 userid="517843" URL"μ C/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forumers-forumer/1105497/INA220-Q1-schuritical-question"]第二、如果我只监控 CPU 电压、我是否可以移除分流电阻器和外设元件?让输入悬空是一个好主意。 我会将 IN+和 IN-直接连接到 VBUS。
请注意、在您的第一张图片中、您以错误的方式连接了 IN+和 IN-与分流器。 IN+和 IN-应连接到 C45、而不是直接连接到分流器、前提是您完全需要使用输入滤波器。 请参阅数据表的图13。
Kai