This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B-Q1:故障模式分配错误

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1105851/lm2903b-q1-failure-mode-distribution-error

器件型号:LM2903B-Q1

大家好、

LM2903B-Q1 FuSa 数据的 FMD 报告 目前在分布表中具有超过100%的数据:

是否有人可以为我提供正确的分发?

谢谢!

-Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Andy 的发帖。

    我一直在与我们的功能安全团队讨论、我们将将报告的故障模式分布更新为以下内容。

    由于该器件具有集电极开路输出级、因此对输出为"饱和高电平"的条件进行分类实际上并不合适。

    此外、在进一步审查后、引脚对引脚短路太低、无法包括在内。

    卡盘